/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

DirectKeyMC

Accueillez les bonnes personnes aux bons endroits. Avec un déverrouillage sans contact.

La technologie DirectKeyMC d’Onity permet aux invités de déverrouiller facilement les portes auxquelles ils peuvent accéder grâce à une application mobile. De la sorte, ils pourront se déplacer plus librement, et vous saurez que l’accès est adéquat.

250 millions de raisons de choisir la technologie DirectKey

250+ millions

ouvertures de portes au cours des cinq dernières années

1+ millions

serrures utilisent la technologie DirectKey

4+ millions

Dispositifs de verrouillage Bluetooth® activés déployés

20+ années

d’expérience en données d’identification mobile
Application DirectKeyMC d’Onity

Solution mobile de base d'Onity sans configuration


Intégration des clients

Intégration de DirectKey au système ou à l’application de gestion des propriétés de votre marque

Application de partenaire tiers

Pour les hôtels sans application interne

Idéal pour les propriétés sans initiatives d’application mobileIdéal pour les marques qui ont déjà une application de fidélisationIdéal pour ceux qui n’ont pas d’application mobile, mais qui veulent offrir une expérience client personnalisée complète et une plateforme de gestion du personnel
Personnaliser la marque numériquePermet l’intégration aux systèmes dorsaux de propriété et de gestion des propriétésAccès mobile intégré aux solutions du partenaire
AutogéréIntégration transparente à l’expérience de la marque et accès transparent à la propriétéSoutien et service gérés par le partenaire
Onity fournit la configuration initiale et la formation pour le portailOnity fournit une trousse de développement logiciel (SDK) et une assistance à l’intégration. 
Matériel de communication intégré aux serrures d’Onity  
Prise en charge d’iOS® et d’Android  

Une façon directe de protéger les propriétés et les invités

La technologie DirectKey offre une sécurité supérieure à celle des systèmes de contrôle d’accès traditionnels, ainsi qu’une gestion intelligente de l’occupation et un suivi des contacts.

  • Données d’identification de clé mobile utilisant le chiffrement AES 128 bits
  • Autorisations d’accès aux utilisateurs
  • Pistes de vérification

Une façon directe d’économiser temps et argent

La gestion des données d’identification mobiles grâce à la technologie DirectKey aide à réduire les coûts et l’impact environnemental de la gestion et de la production des cartes clés traditionnelles.

  • Passez du temps avec les invités, et non sur les opérations
  • Économisez sur la production de cartes clés
  • Transférez les vérifications de verrouillage, partagez des mises à jour poussées et mettez à jour les données d’événement facilement et en temps réel grâce à la capacité en ligne de la technologie DirectKey
  • Conversion des serrures magnétiques et RFID existantes
  • Intégration aux serrures Serene™ adaptées à la technologie DirectKey pour les nouveaux projets

FAQ à propos de DirectKey™

Nous sommes là pour vous aider à naviguer dans le monde de l’accès mobile.

  

Quelles sont les normes de sécurité de la technologie DirectKey?

La technologie DirectKey offre une couche de sécurité supplémentaire aux systèmes hôteliers existants avec une clé de chiffrement AES 128 bits unique intégrée à la serrure de porte pour laquelle les données d’identification ont été générées.

La mise en œuvre de la technologie DirectKey nécessite-t-elle l’installation de nouvelles serrures?

Dans de nombreux cas, la technologie DirectKey fonctionne comme une mise à niveau, sans nécessiter un remplacement complet de la serrure. Cela permet un accès mobile aux serrures de la chambre d’invités, aux portes publiques et même aux systèmes de stationnement et aux ascenseurs. La technologie DirectKey peut également être intégrée aux serrures d’Onity existantes, ce qui permet d’économiser du temps et de réduire les coûts de déploiement.

Je suis un petit hôtel indépendant. Est-ce que la technologie DirectKey pourrait me convenir?

Absolument. La mise en œuvre de DirectKey est flexible pour les propriétés de toute taille, avec ou sans infrastructure informatique. Onity offre une application mobile facilement personnalisable, avec un logo d’hôtel unique, des photos de propriété et des coordonnées. Cela réduit les coûts et le temps de développement et de mise en œuvre de la technologie DirectKey.

Est-ce que les données d’identification mobile DirectKey fonctionnent seulement pour l’accès aux chambres?

Les capacités de la technologie DirectKey vont au-delà de l’accès. L’approche d’Onity utilise la technologie DirectKey et les serrures compatibles Bluetooth® pour créer une expérience de chambre connectée. Cette expérience permet aux invités, par l’intermédiaire de leur téléphone intelligent, de commander une foule d’appareils intelligents dans la chambre, des lampes aux rideaux, en passant par la température. Cela peut créer une expérience hautement personnalisée, si les clients seraient prêts à partager leurs préférences personnelles.

Comment la technologie DirectKey fonctionne-t-elle pour un invité?

La technologie DirectKey permet aux invités d’accéder rapidement et facilement à leurs clés mobiles. Ils peuvent ainsi se déplacer facilement, du stationnement aux ascenseurs, en passant par la chambre des invités. Les invités peuvent également utiliser leur téléphone pour accéder à divers espaces sécurisés équipés d’appareils de verrouillage Bluetooth, comme des casiers sur le côté de la piscine ou d’autres emplacements de rangement sur la propriété. Les serrures d’accès mobiles d’Onity offrent une compatibilité Bluetooth pour une activation en tout temps. De la sorte, les invités pourront déverrouiller les portes pendant leurs déplacements, sans avoir à arrêter leur foulée ou à mettre le téléphone en contact avec la serrure.

Nous avons déjà une application mobile. La technologie DirectKey peut-elle s’y intégrer?

Absolument. La technologie DirectKey peut facilement être intégrée aux solutions existantes des clients ainsi qu’aux autres applications des partenaires tiers.

À quelle vitesse la technologie DirectKey peut-elle être mise en œuvre?

Comme pour toute mise en œuvre de technologie, la vitesse varie. Mais notre expérience en déploiement de la technologie DirectKey sur près de 1 million de serrures signifie que nous pouvons réellement être efficaces. Notre programme d’inspection à distance du site réduit le délai d’exécution des devis de projet, ce qui permet aux propriétés de planifier un projet plus rapidement. À partir de là, notre gestion de projet, notre installation et notre mise en service, ainsi que notre soutien continu après l’installation, sont des preuves que la mise en œuvre est transparente.